什么是监控清单?
监控列表是用户定义的项目变量列表,收集在一个视图中,用于监控变量值。在联机模式下,可以在监控列表中写入和强制变量值。监控、编写和强制的处理方式与在线模式下的声明编辑器相同。您可以在监控选项中自定义浮点数值的表示格式。
项目中有四种随时可用的监控清单 (Watch <n>) 。点击“查看 监控” 。
如果表达式是接口引用,则可以展开。如果接口指向一个全局实例,则该全局实例将显示为引用下面的第一个条目。如果接口引用发生变化,则显示的引用将折叠。
另见
创建和编辑监控列表(离线或在线模式)
要求:该项目采用在线或离线模式。它包括一个带有已声明变量的应用程序,您希望将其添加到四个可能的监控列表之一。
-
单击“查看 监控 监控 <n>” 。
打开
Watch <n>视图。它包含一个空白表格行。 -
双击“Expression” 列中的字段,然后手动或使用输入助手键入要监控的变量。
语法:<设备名称>.<应用程序名称>.<对象名称>.<变量名称>
例如: "
Dev1.App1.PLC_PRG.ivar"如果键入结构化变量的名称,那么在联机模式下,各个组成部分会自动显示在其他行中。
-
用该列表定义要监控的所有连续变量。您可以通过拖放操作更改顺序。
“执行点”,“类型”,“地址”,“注释” 字段根据变量声明自动填写。表达式前的符号表示变量类型:输入变量 (
)、输出变量 (
) 或普通变量 (
)。
在联机模式下,还可以通过右键单击并选择“Add Watch” 命令来创建或编辑监控列表。
选择 "添加监控点 "命令添加变量(联机模式)
要求:项目开放并运行。它包括一个带有已声明变量的应用程序,您希望将其添加到可能的监控列表中。
-
单击“View Watch <n>” 打开监控列表。
-
将光标放在 POU 声明或实现部分的变量上,然后单击右键,选择“Add Watch” 命令。
这将为所选变量在列表中添加一个条目。
-
您可以用这种方法添加其他变量,或者如上所述,直接在“Expression” 字段的列表中输入。
监控名单会立即更新。
如果单击“Add Watch” 变量时监控列表未打开,则该变量会自动添加到“Watch 1” 列表中。
在监控列表中也可以写入和强制变量值。在联机模式下,“准备值” 列也可用。