您可以在“Properties” 视图中编辑 SFC 元素的属性。单击“查看 元素属性” 打开此视图。要显示的属性取决于当前选定的元素。
元素旁边的 SFC 图表中显示的属性取决于 SFC 编辑器选项中“View” 选项卡的设置。
通用
|
物业 |
数值描述 |
|---|---|
|
“名称” |
元素名称,默认为"<元素><连续数字>",例如步骤名称 "Step0"、"Step1",分支名称 "Branch0 "等。 |
|
“评论” |
文本中的元素注释,例如 "计数器重置"。您可以按[Ctrl]+[Enter] 插入换行符。 |
|
“符号” |
对于每个 SFC 元素,CODESYS 都会声明一个与该元素同名的隐式变量。 该配置决定是否将该标志变量导出到符号配置中,以及在 PLC 中应用该符号的哪些访问权限。
|
具体内容
|
物业 |
数值描述 |
|---|---|
|
“初始步骤” |
请注意:如果在另一个步骤中激活该属性,则必须在前一个步骤中停用该属性,以防止出现编译错误。 |
|
“复制时出现重复” |
该选项适用于包含步骤操作(进入操作、主要操作或退出操作)的步骤,以及与转场对象相连的转场。
|
|
“时代”
|
即使后续转换为 "true",步长仍处于活动状态的最短时间。 步骤的最长活动时间。如果超过这个时间,CODESYS 就会将 根据 IEC 语法(例如 t#8s)或 TIME 变量计算的时间;默认值:t#0s。 |
|
“行动”
|
请注意处理顺序。 |
使用相应的隐式 SFC 变量和标志时,您会收到有关步骤或操作状态或超时的信息。
:该选项仅对定义的初始步骤激活。默认情况下,这是 SFC 图表的第一步。
:复制步骤或转换时,会为相应的操作或转换保留与被调用对象的链接。不会生成新对象。步骤或转场的源和副本调用同一个动作或转场。