在集成用户管理的帮助下,可以定义具有不同访问权限和授权的用户组。Automation Builder 和 PLC 中用户管理的配置和处理在⮫ 应用说明 中作了说明。
这涉及CODESYS 项目文件的用户管理。可视化和设备可以有自己的用户管理。
以下指南介绍了如何在项目中首次调整用户管理。它涉及用户及其所属组的定义。
要求:打开要设置用户管理的项目。目前还没有经过调整的用户配置。
-
选择“项目设置 用户和组” ,然后选择“用户” 选项卡。默认情况下,用户
Owner已经创建。 -
点击“Add” 。
出现对话框“Add User” 。
-
输入登录名(例如 "Dev1")和密码。将“激活” 选项保持激活状态。点击“OK” 。
首次创建群组时,CODESYS 现在会要求您通过身份验证才能执行此操作。
在这种情况下,输入 "Owner "作为“当前用户” 。请勿输入“密码” ,只需点击“确定” 。
用户
Dev1出现在列表中,并自动成为member of the group 'Everyone'。 -
切换到“Groups(组)选项卡” ,将用户添加到一个新组。
Everyone和Owner组已经创建。 -
单击“Add” ,打开对话框“Add Group” 。
-
为新组指定至少一个名称,例如 "开发人员"。在字段“成员”中激活 “User 'Dev1'” 旁边的复选框。点击“OK” 。
“开发人员” 组现在与
has user member 'Dev1'一起出现。 -
切换到“Users” 选项卡。
用户“Dev1” 现在显示为 "Everyone "组和 "Developers "组的成员。
您可以使用对话框 “Project Settings” 中的 “Export/Import” 功能从另一个项目接管用户管理配置,类别 “Users and Groups”。