与CODESYS 项目中连接的控制器进行通信时,应通过以下方式防止未经授权的访问:
-
启用用户管理:简单或基于组
-
基于证书的控制器通信加密
启用安全功能
首先将通信转换为加密,这样在传输用户管理时就不会向网络中的其他参与者泄露任何凭证。
执行加密通信
-
在控制器上:
-
运行时版本 >= 3.5 SP14:可为“通讯策略” 启用加密,并为所有客户端执行加密。
-
-
在CODESYS :
-
加密通信可在设备编辑器“通信设置” 选项卡(命令或“更改通信策略” 对话框)或“安全屏幕” 视图中作为选项选择。
请参见当前的相关帮助:
如果已安装CODESYS Security Agent ,请参见CODESYS Security Agent 的帮助。
-
实施用户管理
-
在控制器上:
-
运行时版本 >= 3.5 SP17:“通讯策略” 默认执行用户管理。
请注意:要启用用户管理功能,至少需要CODESYS 开发系统 V3.5 SP16。这意味着,如果尚未启用强制用户管理,则无法连接到旧的开发系统。
-
-
在CODESYS :
-
请参见当前的相关帮助:
-