注意

禁用用户管理后,控制器网络中的所有人都可以再次访问控制器。因此,只有在特殊情况下,或者所使用的客户端不支持任何用户管理时,才可以这样做。
要启用用户管理功能,至少需要CODESYS 开发系统 V3.5 SP16。这意味着,如果尚未启用强制用户管理,则无法连接到旧的开发系统。
-
如果设备用户管理的安全策略设置为 "强制",请先将其设回 "可选"。
-
执行“Reset Origin Device” 命令。这将删除用户管理,然后您就可以重新连接控制器,而无需输入用户凭据。请注意:在CODESYS Version 3.5 SP16 Patch 20 及更高版本中,执行“Reset Origin Device” 时,可以将启动应用程序排除在删除操作之外。