该操作符是 IEC 61131-3 标准的延伸。
在运行时,操作符会将接口引用转换为另一种类型。运算符返回BOOL
结果。TRUE
表示CODESYS 已成功执行转换。
__QUERYINTERFACE(<ITF_Source>,<ITF_Dest>);
1.Operand:接口参考或 FB 接口
2.Operand:带有所需目标类型的接口参考
显式转换的要求是 ITF_Source 和 ITF_Dest 都从Interface __System.IQueryInterface
派生。该接口隐含可用,不需要库。
示例
INTERFACE ItfBase EXTENDS __System.IQueryInterface METHOD mbase : BOOL END_METHOD INTERFACE ItfDerived1 EXTENDS ItfBase METHOD mderived1 : BOOL END_METHOD INTERFACE ItfDerived2 EXTENDS ItfBase METHOD mderived2 : BOOL END_METHOD FUNCTION_BLOCK FB1 IMPLEMENTS ItfDerived1 METHOD mbase : BOOL mbase := TRUE; END_METHOD METHOD mderived1 : BOOL mderived1 := TRUE; END_METHOD END_FUNCTION_BLOCK FUNCTION_BLOCK FB2 IMPLEMENTS ItfDerived2 METHOD mbase : BOOL mbase := FALSE; END_METHOD METHOD mderived2 : BOOL mderived2 := TRUE; END_METHOD END_FUNCTION_BLOCK PROGRAMM POU VAR inst1 : FB1; inst2 : FB2; itfbase1 : ItfBase := inst1; itfbase2 : ItfBase := inst2; itfderived1 : ItfDerived1 := 0; itfderived2 : ItfDerived2 := 0; xResult1, xResult2, xResult3, xResult4: BOOL; END_VAR xResult1 := __QUERYINTERFACE(itfbase1, itfderived1); // xResult = TRUE, itfderivedi1 <>0 // references the instance inst1 xResult2 := __QUERYINTERFACE(itfbase1, itfderived2); // xResult = FALSE, itfderived2 = 0 xResult3 := __QUERYINTERFACE(itfbase2, itfderived1); // xResult = FALSE, itfderived1 = 0 xResult4 := __QUERYINTERFACE(itfbase2, itfderived2); // xResult = TRUE, itfderived2 <> 0 // references the instance inst2