该 IEC 运算符用于 "不等于 "功能。
操作数的允许数据类型:任何基本数据类型,取决于目标机系统和编译器版本:结构体数据类型。
如果操作数不相等,则运算符产生的结果是TRUE ;否则是FALSE 。
如果目标系统支持该数据类型,那么从编译器版本 >= 3.5.7.0 开始,也可以比较 STRIUCT(结构)类型的操作数。示例:IF (stStruct1 := stStruct2) THEN... 。
示例
Var1 中的结果是 FALSE
ST:
Var1 := 40 <> 40;
FBD: