该操作符是 IEC 61131-3 标准的延伸。
您可以使用全局变量列表(GVL)的名称作为列表中定义的变量的命名空间标识符。这样,就可以在不同的全局变量列表中使用同名变量,并仍然可以唯一地访问特定变量。您可以使用点
(.) 在变量名前加上全局变量列表的名称。
<global variable list name>.<variable>
示例
globlist1.varx := globlist2.varx;
globlist1 和globlist2 全局变量列表各包含一个varx 变量。CODESYS 将globlist2 列表中的varx 全局变量复制到 globlist1 列表中的varx。
如果您引用了一个在多个全局变量列表中声明的变量,却没有引用预置的列表名称,那么系统将打印一条错误信息。