数值可以是二进制数、八进制数、十进制数和十六进制数。如果整数值不是十进制数,则必须在整数常量前写上基数,然后写上数字符号 (#)。输入数字 10 至 15 的十六进制数值,就像输入字母 A-F 一样。
您可以在数值中使用下划线。
例如
|
小数 |
|
二进制数 |
|
八进制数 |
|
十六进制数 |
|
类型化数据类型 |
这种类型的数值可以是BYTE
,WORD
,DWORD
,SINT
,USINT
,INT
,UINT
,DINT
,UDINT
,REAL
, 或LREAL
。
不允许从 "较大 "类型隐式转换为 "较小 "类型。不能简单地将 DINT 变量用作 INT 变量。为此,您必须使用类型转换函数。
由于数字常量基本上被视为整数,因此在除法运算中,必须以浮点数的格式输入常量,以免丢失余数。例如分部1/10
的结果是0
,分部1.0/10
的结果是0.1
。