生成继承 POU 时的输入支持
在进行面向对象编程并使用 POU 的继承(关键字EXTENDS )时,可以获得如下支持:
在从基本 POU 派生的 POU 下面插入动作、属性、方法或转换时,会打开“Add ...” 对话框。然后,姓名输入框扩展为一个列表框。列表框包含从基本 POU 中可用的操作、属性、方法或转换中选择的有效选项。例如,现在您可以轻松接受基础 POU 的方法,然后将其调整为 POU 的派生函数。
这里没有列出带有访问修饰符PRIVATE 的方法和属性,因为它们也不被继承。带有访问修饰符PUBLIC 的方法和属性在被派生 POU 接受时,会自动获得一个空白的访问修饰符字段,这在功能上是一样的。
示例