标志
“Trace” 类型的对象用于在一个或多个图表中配置和显示特定于应用程序的跟踪数据。在应用程序运行时,控制器上会记录跟踪变量的值曲线,您可以在CODESYS 的跟踪编辑器中监控这些值曲线。要求已将跟踪配置传输到控制器,并已开始跟踪记录。记录的数据被传输到开发系统,并根据配置显示在图表中。追踪时,您可以浏览数据。
如果控制器支持跟踪管理器,则可以使用跟踪管理器中的 "DeviceTrace "对象类型来访问控制器上运行的所有跟踪。
双击跟踪对象可打开跟踪编辑器。相应的工具栏包含最重要的跟踪命令。跟踪变量列表显示记录其值曲线的变量。

-
(1):轨迹编辑器工具栏
-
(2):跟踪编辑器
-
(3):跟踪变量列表
-
(4):跟踪配置链接
“配置”
“添加变量”
轨迹编辑器工具栏
另见
跟踪编辑器
在应用程序运行时,跟踪组件的运行时系统缓冲区会被记录的样本填满。数据被传输到开发系统,并存储在其跟踪编辑器缓冲区中。跟踪编辑器可访问这些数据,并以图表形式显示这些数据随时间变化的情况。关闭跟踪编辑器后,将释放跟踪编辑器缓冲区。
使用菜单命令控制跟踪。此外,您还可以使用菜单命令、键盘快捷键和鼠标输入来浏览数据。
跟踪变量列表
跟踪变量列表提供了当前跟踪配置的概览。在列表中,所有带有相应跟踪变量的图表都以表格形式显示。双击跟踪变量后,也会打开“Trace Configuration” 对话框,显示变量设置。
|
通过“Hide Instance Paths” 命令可打开一个列表框。 |
“隐藏实例路径” |
在列表中显示变量名
|
以表格形式显示图表: |
|
“名称” |
带有相应变量的图表列表
在表格中选择“图表 <n>” 时,也会在编辑器中选择相应的图表。反之亦然。 |
“光标 <n>” |
光标位置的 Y 值 |
“Delta” |
从“光标 2” 到“光标 1 的 Y 值的 Delta 值” |
多种选择 |
使用多选功能,您可以使用数字键 * 和 / 来展开和折叠所选图表。 |
您可以拖动图表和变量对其进行排序,或将其移动到其他图表中。按[Ctrl] 键时,变量将被复制。这在在线模式下也可以实现。
“添加变量” |
添加新的跟踪变量,并打开“Trace Configuration” 对话框进行变量设置。在“变量” 设置的输入栏中选择一个变量,追踪其数值曲线。 |
“可见” |
切换相应图表中图形(数值曲线或跟踪变量)的可见性:
通过多选在跟踪变量列表中选择多个图表或变量时,可以切换这些图表的可见性。 |
“显示模式” |
打开“Trace Configuration” 对话框。在“Trace Record” 树形视图或“Presentation (Diagrams)” 中选择一个配置项。 |
“配置” |
打开“Trace Configuration” 对话框。“变量设置” 显示在右侧。 |
在图表中导航
用户使用鼠标输入 |
用户输入时的鼠标光标符号 |
效果 |
---|---|---|
沿 X 轴拖动图形。 |
|
同时沿时间轴(X 轴)滚动所有图表的轨迹图。 |
按住[Ctrl] 键,沿 Y 轴拖动图形。 |
![]() |
沿 Y 轴滚动所选图表的轨迹图。 |
向后滚动鼠标滚轮。 |
压缩时间轴(如 |
|
向前滚动鼠标滚轮。 |
拉伸时间轴(如 |
|
按住[Ctrl] 键,向后滚动鼠标滚轮。 |
压缩 Y 轴。 |
|
按住[Ctrl] 键并向前滚动鼠标滚轮。 |
拉伸 Y 轴。 |
|
要求:激活一个或两个跟踪光标。 将轨迹光标的三角形拖动到时间轴上的另一个位置。 |
![]() |
同时刷新跟踪变量列表中的 Y 值
|
要求:“鼠标缩放” 已激活 ( 拉伸矩形 |
|
将所有图表的轨迹图形缩放到矩形区域内。 |
快捷方式 |
效果 |
---|---|
要求:没有激活跟踪光标。 [左箭头] [右箭头] |
同时沿时间轴滚动显示所有图表的轨迹图。 |
[箭头向上] [箭头向下] |
沿 Y 轴滚动所选图表的轨迹图。 |
要求:激活一个或两个跟踪光标。 [Alt]+[左箭头] [Alt]+[向右箭头] |
同时沿时间轴滚动显示所有图表的轨迹图。 |
[-] |
压缩时间轴(如 |
[+] |
拉伸 X 轴(如 |
[Ctrl]+[-] |
压缩所选图表的 Y 轴。 |
[Ctrl]+[+] |
拉伸所选图表的 Y 轴。 |
[Tab] |
选择下一个较低的图表。 |
要求:激活一个或两个跟踪光标。 [左箭头] [右箭头] |
移动黑色轨迹光标。 |
要求:激活两个跟踪光标。 [Shift]+[左箭头] [Shift]+[向右箭头] |
移动灰色轨迹光标。 |