“外部文件” 是您在“POU” 视图或“Devices” 视图中添加到项目中的任何文件。单击“项目 添加对象” 打开“添加外部文件” 对话框,并定义文件如何归属于项目。
“POUs” 视图中插入的外部文件永远不会下载到控制器中。
在“Devices” 视图中添加的外部文件,在进行在线更改或因 IEC 代码更改而下载时,总是会下载到控制器中。
外部文件下载到控制器后,不会在项目中更新。
添加外部文件 "对话框
“文件路径” |
|
“名称” |
文件的对象名称CODESYS 。如果您不输入任何内容,文件将沿用以前的名称。 |
“记住链接” |
只有当文件存在于定义的文件路径中时,项目中才能使用该文件。 |
“记住链接并嵌入项目” |
CODESYS 在项目中保存文件的内部副本,以及定义文件路径的链接。只要外部文件存在,下面选择的更新选项就适用。否则,CODESYS 将使用项目中保存的版本。 |
“嵌入项目” |
CODESYS 在项目中只保存一个文件副本。外部文件不再有链接。 |
“自动重新加载文件” |
如果外部文件发生变化,CODESYS 就会更新项目中的文件。 |
“提示是否重新加载文件” |
如果外部文件发生变化,则会打开一个对话框提示CODESYS 是否也应更新项目中的文件。 |
“什么也不做” |
即使外部文件发生变化,项目中的文件也保持不变。 |
“显示文件属性” |
单击此按钮将打开默认的“<文件名>的属性” 对话框,也可以在 Windows 文件系统中右键单击文件打开该对话框。 |
“开放” |
文件对象被插入设备树(“Devices” 或“POUs” 视图),并在编辑器中打开匹配的文件格式。 |