有关控制网络拓扑结构的信息和建议
建议设置一个网络系统,以便可以进行以下操作:
-
广泛的自配置(地址分配)
-
为每一种通信媒介提供透明支持
-
在不同网络之间传输数据包
路由机制应简单到每个网络节点都能重新路由数据包,即使它的内存容量很小。因此,运行时应避免使用大量路由表、复杂的计算或查询。
分层构建控制网络。每个节点可以拥有一个父节点和任意数量的子节点。没有父节点的节点是 "顶层 "节点。不允许循环,即每个控制网络都是树状结构。
父子关系源于某些网络区域的指定。例如,网络区域可以是本地以太网或串行点对点连接。我们将主网络(mainnet)和子网络(subnet)区分开来。每个节点最多属于一个主网络,其父节点(如果存在)也属于该主网络。可以为每个节点配置任意数量的子网,节点在任何情况下都是子网的父节点。
一个网络区域只能有一个父节点。因此,将网络区域同时定义为多个节点子网的配置是无效的。