符号:
在编辑器中 
该元素只能在 LD 编辑器中使用。
触点从左到右传递信号TRUE (ON) 或FALSE (OFF),直到信号最终到达网络右侧的线圈。为此,一个包含信号的布尔变量被分配给触点。为此,请将联系人上方的占位符??? 替换为布尔变量的名称。
您可以将多个触点串联或并联。在两个并联触点的情况下,只有一个触点需要获得TRUE 的值,才能将 ON 传递到右侧。如果触点串联连接,则所有触点都必须获得TRUE 的值,串联中的最后一个触点才能将 ON 传递到右侧。因此,您可以使用 LD 对电气并联和串联进行编程。
如果变量值为FALSE ,负触点
将转发信号TRUE。您可以通过命令“FBD/LD/IL 否定” 或从“工具” 视图插入已否定的触点。
按下鼠标左键并选择网络后,如果将鼠标指针放在触点上,网络中将出现“转换为线圈” 按钮。如果您现在将鼠标指针移到这个按钮上,同时仍按住鼠标键,然后松开这个按钮上的鼠标键,CODESYS 就会将触点转换成线圈。