符号:, 在编辑器中
该元素只能在 LD 编辑器中使用。
线圈采用左侧提供的值,并将其保存在分配给线圈的布尔变量中。其输入值为TRUE
(开)或FALSE
(关)。
网络中的多个线圈只能并联排列。
在负线圈 中,输入信号的负值存储在分配给线圈的布尔变量中。
设置线圈,复位线圈
符号:,
, 编辑:
、
设置线圈:如果数值TRUE
到达设定线圈,则线圈保留数值TRUE
。只要应用程序仍在运行,该值就不能再被覆盖。
重置线圈:如果数值TRUE
到达复位线圈,线圈会保留数值FALSE
。只要应用程序仍在运行,该值就不能再被覆盖。
您可以使用“FBD/LD/IL Set/Reset” 命令将插入的线圈定义为设置线圈或复位线圈,也可以从“Tools” 视图中将其作为元素“Set Coil” 和 “Reset Coil” 插入。