符号
网络是 FBD 或 LD 程序的基本单元。在 FBD/LD/IL 编辑器中,网络以列表形式排列。每个网络左侧都有一个连续的网络编号,可包括:逻辑和算术表达式、程序/函数/函数块调用、跳转或返回语句。
IL 程序至少由一个网络组成。该网络可包括程序的所有 IL 语句。
您可以为每个网络提供标题、注释或标签。在CODESYS 选项(类别“FBD、LD 和 IL” ,可以定义编辑器中是否显示网络标题、注释和单个网络之间的分隔符。
单击网络的第一行,输入网络标题。单击网络的第二行,输入网络注释。