标志
方框及其调用可代表其他功能,例如 IEC 功能块、IEC 功能、库函数块、运算符。
一个盒子可以有任意数量的输入和输出。
如果方框还提供了图像文件,方框图标就会显示在方框内。要求在CODESYS 选项、类别“FBD、LD 和 IL” 中激活“显示方框符号” 选项。
如果更改了方框接口,可以使用“FBD/LD/IL Update Parameters” 命令更新方框参数,而无需重新插入方框。
标志
方框及其调用可代表其他功能,例如 IEC 功能块、IEC 功能、库函数块、运算符。
一个盒子可以有任意数量的输入和输出。
如果方框还提供了图像文件,方框图标就会显示在方框内。要求在CODESYS 选项、类别“FBD、LD 和 IL” 中激活“显示方框符号” 选项。
如果更改了方框接口,可以使用“FBD/LD/IL Update Parameters” 命令更新方框参数,而无需重新插入方框。