SFC 编辑器是图形编辑器。新的 SFC POU 包括一个初始步骤和随后的过渡。
在 SFC 编辑器中,您可以通过“SFC” 菜单、上下文菜单或“ToolBox” 视图中的命令将单个元素插入图表。
通过菜单命令插入时,可以在当前选定的位置插入元素。
在插入与多个动作和转场平行的分支之前,必须在多重选择中突出显示这些动作和转场。
您还可以将 SFC 元素从“ToolBox” 视图拖到图表中。在编辑器上拖动元素时,CODESYS 会用灰色方框标记所有可能的插入点。如果把鼠标移到灰色方框上,方框的颜色就会变成绿色。松开鼠标键后,对象就会插入该位置。
如果将分支拖入图表,则必须使用鼠标指针设置分支的起点和终点。在插入点松开鼠标键,即可设置分支的起点。然后,方框的颜色会变为红色。点击第二个插入点,设置分支的终点。然后,CODESYS 在开始和结束标记之间的对象周围插入一个分支。
在复制调用动作对象或转换对象的步骤和转换元素时,可以设置两种不同的复制模式。要么同时复制引用,要么在复制时嵌入并复制引用对象。
您可以在CODESYS 选项 (“SFC 编辑器”) 中定义编辑器的外观。