注意

请注意,手动创建另一个设备对象实例可能会导致故障。
在通用设备编辑器的此选项卡中,列出了允许从 IEC 应用程序访问设备的 "对象"。在联机模式下,该视图用作监控视图。
对于隐式创建了功能块实例的设备,至少该实例会在表中列为对象。例如,该实例可用于重新启动总线或从应用程序中查询信息。设备类型决定了这种设备实例是否可用,以及它具有哪些访问选项。有关特殊设备配置,请参阅帮助。
与设备输入或输出端相连的功能块实例也会在此显示。功能块与通道的映射在“<设备名称> I/O 映射” 标签中定义。
“转到实例” 命令可直接转到受影响的对象。
此外,您还可以在此处的表格中创建更多尚未与设备通道连接的对象。
在联机模式下,可以将 IEC 对象表用作监控视图。它还显示通道上功能块变量的当前值、地址和注释。最后,它还提供了写入和强制值的功能。
|
|
打开“Select Function Block” 对话框,用于创建新实例或编辑表格中选择的实例。 |
|
|
删除所选条目。 |
|
|
从所选条目直接跳转到“<设备名称> I/O 映射” 选项卡中的相应映射。 |
|
“可变” |
对象名称由设备名称和功能块名称组成。示例: |
|
“Mapping” |
映射类型,如“<设备名称> I/O 映射” 选项卡中的类型 |
|
“Type” |
数据类型这里是功能块的名称。 |
|
“Value” “准备值” “地址 ” “评论” |
仅限在线模式: 显示通道中变量的当前值、地址和注释。此外,还可以指定写入或强制变量的值。 |