在通用设备编辑器的此标签页中,您可以通过保存和读取 zip 压缩包来备份和恢复 PLC 上的应用程序特定文件。
要求:连接设备的通信设置正确。PLC 上有备份应用程序。
“备份” |
该按钮可打开一个菜单,其中包含以下命令:
|
“Restore” |
该按钮可打开一个菜单,其中包含以下命令:
|
“ID” |
PLC 的 ID(例如: |
“Type” |
设备类型(例如: |
“版本” |
设备版本(例如: |
“文件名” |
备份文件的存储路径。单击符号 ( |
“活动文件的大小” |
(单位:千字节) 表中设置为活动的文件的总大小(例如: |
“模式” |
定义备份的范围:“应用”.与应用程序相关的文件被添加到存档中。 |
“评论” |
可选条目,用于将注释保存在 |
“活跃” |
所需组件在此显示为绿色复选标记(无复选框)。 |
“组件” |
受影响的组件(例如: |
“文件” |
要备份的组件文件名称(例如: |
“尺寸” |
文件大小(以字节为单位)(例如: |
“需要 STOP” |
|
另见