功能 :该对话框用于选择 I/O 映射的功能块。功能块应映射到“<设备名称> I/O 映射” 选项卡中选择的 I/O 通道,或“<设备名称> IEC 对象” 选项卡中选择的对象。
请致电 :
-
选项卡“<设备名称> I/O 映射” ,命令按钮
“为 I/O 通道添加 FB” -
选项卡“<设备名称> IEC 对象” ,命令按钮
“添加”
该对话框提供活动应用程序的所有功能块和项目中包含的库,这些功能块和库可实现以下功能:
-
功能块具有
{attribute 'io_function_block'}属性。 -
功能块包含与通道类型(输入、输出、数据类型)相匹配的输入或输出参数,并具有
{attribute 'io_function_block_mapping'}属性。
当选择的功能块提供多个匹配参数时,只有第一个参数会自动映射到通道。其他只能在“<设备名称> I/O 映射” 选项卡中手动分配。
分配功能块后,功能块实例的参数将输入映射表的“变量” 列。然后,路径组成如下
<application name>.<device channel name>_<FB name>_<continuous FB instance number>.
<FB parameter name>
示例:App1.Out_4_Int_myScale_Output_Int_1.iOutput ,用于功能块 myScale_Output 第一个插入实例的参数iOutput 。
|
“查找” |
用于搜索功能块名称的输入框 |
|
“Type” |
树形结构中与通道类型匹配的功能块。节点:应用程序、库名称 |
|
“文件” |
显示树形图或库块中所选库的可用文档。 |