选项(控制器)
功能 :此对话框为监控设备类型对象的登录提供设置。选项的可用性取决于设备描述。
请致电 :设备的上下文菜单,或主菜单“View Properties” ,如果选中了设备。
|
“监测间隔(毫秒)” |
监测间隔(10 毫秒 - 1000 毫秒) |
|
该模式用于防止意外登录到不同的控制器。 |
|
|
“无” |
登录时不与用户互动。与以前版本的行为一致。 |
|
“输入 ID” |
在登录CODESYS 时,要求输入一个 ID。ID 保存在控制器中。没有有效的 ID 就无法登录。 第二次登录时,如果计算机名、用户名、设备名和设备地址没有更改,CODESYS 不会再次询问 ID。这些信息将保存在项目选项中。 |
|
“按键” |
登录时,对话框会提示并要求用户按下控制器上的一个键。该操作的超时时间保存在设备描述中。 |
|
“眨眼(= 闪烁 LED)” |
登录过程中,所连接控制器上的 LED 会闪烁。 |
|
“与 IEC 任务同步访问变量” |
只有当所有应用程序和启动应用程序重新下载到控制器时,该设置才会生效。 请注意:如果激活该选项,则该设备上所有 IEC 应用的抖动都可能增加!一致的访问会干扰实时能力。 |
:默认设置,不允许一致访问
:允许持续访问