功能 :该对话框包括CODESYS 用于为控制器创建启动应用程序的设置。
请致电 :菜单栏:“查看 属性” ;应用程序对象的上下文菜单
|
“下载申请信息” |
此功能要求编译器版本大于等于 3.5.0.0,运行时版本大于等于 3.5.0.0。 有关应用程序内容的信息也会下载到 PLC 中。我们建议您启用该选项,因为它可以检查当前应用程序与 PLC 上应用程序之间的差异。这将比较数据块、数据和内存位置的数量。 要获取有关差异的信息,请单击设备编辑器“Applications” 选项卡中的“Details” 。当您向 PLC 下载应用程序时,如果该应用程序与 PLC 上已有的应用程序不同,也会在打开的消息视图中显示。 |
|
“出现异常时停止父应用程序” |
适用于有父申请的申请。 |
|
“动态内存设置” |
内存是为应用程序动态分配的,例如在使用运算符 注意事项整个内存无法用于动态创建对象。相反,系统总是将其中的一部分用于管理信息。 |