标志 
功能 :该对话框包含构建(构建操作)对象的选项。
请致电 :菜单栏:“查看 属性” ;设备树中对象的上下文菜单
|
名称 |
说明 |
|---|---|
|
“从构建中排除” |
在“Devices” 或“POUs” 视图中,对象条目将以绿色字体显示。 |
|
“外部实施” “(运行系统中的后期链接) ” |
在“Devices” 或“POU” 视图中,对象名称后缀为 |
|
“启用系统调用” |
背景介绍与CoDeSys V2.3 不同,V3 中的 ADR 运算符可用于函数名、程序名、功能块名和方法名。它取代了 INSTANCE_OF 操作符。 但是:在CODESYS 中无法调用函数指针。 |
|
“始终链接” |
请注意:pragma |
|
“编译器定义” |
您可以在此指定编译对象的定义或条件(条件编译)。您还可以键入表达式 例如 |
|
“设备描述中的其他编译器定义” |
|
|
“在设备中定义” |
源于设备描述的编译器定义列表。如果这些编译器定义未列在“Ignored definitions” 字段中,则会在构建过程中使用。 |
|
“被忽视的定义” |
设备描述中未在构建过程中使用的编译器定义列表。 |
|
|
将选定的编译器定义从“定义在设备中” 字段复制到“忽略的定义” 字段。 |
|
|
将选定的编译器定义从“忽略的定义” 字段移至“在设备中定义” 字段。编译器定义将在构建过程中使用。 |
:在下一个编译过程中,将不考虑该对象及其递归子对象。