标志 
功能 :该对话框用于配置编译器选项。
请致电 :主菜单“项目 项目设置” (“编译选项” 类别)。
要求 :项目开放。
|
“修复版本” |
定义CODESYS 在编译和下载编译时使用的编译器版本(例如,“3.5.6.0” 代表 3.5 SP6 版本)。 |
|
“允许使用 unicode 字符作为标识符” |
默认为清除,因为 IEC 标准不允许在标识符名称中使用 Unicode 字符。某些外语(如亚洲语言)可能需要。 |
|
“替换常数” |
|
|
“启用断点记录” |
对于定义为执行点的断点,可以在“执行点设置” 对话框中创建信息文本。当应用程序在执行点停止时,CODESYS 会将此文本打印到设备日志中。 |
|
“警告次数上限” |
指CODESYS 打印到消息视图中的警告。 您可以在“Project Settings” 对话框中的“Compiler Warnings” 类别中定义选择显示的编译器警告。 |
(默认):
:访问常量是可能的,但会延长计算时间。