声明编辑器用于在变量列表和 POU 中声明变量。
声明编辑器提供两种可能的视图:文本 和表格
。
在“工具 选项 声明编辑器” 的对话框中,您可以定义是只提供文本视图还是只提供表格视图,或者是否可以通过编辑器视图右侧的按钮在两种视图之间切换。
如果声明编辑器与编程语言编辑器一起使用,它将作为声明部分出现在 POU 窗口的顶部。
在文本声明编辑器中声明
文本编辑器的行为和外观通过对话框“工具 选项 文本编辑器” 中的设置进行配置。这些设置涉及颜色、行号、制表符宽度、缩进等。可使用通常的 Windows 功能,必要时还可使用 IntelliMouse 功能。
要求:您打开了一个项目的编程对象(POU、GVL 或 NVL)。文本声明编辑器是焦点。
-
用正确的语法输入变量声明。使用[F2] 可以打开“输入助手” 对话框,选择数据类型或关键字。
在表格声明编辑器中声明
在表格声明编辑器中,你可以在一个包含以下列的表格中添加变量声明:“范围”,“名称”,“地址”,“数据类型”,“初始化”,“注释”, 和“属性” (pragma)。
要求:项目的编程对象(POU 或 GVL)已打开。表格声明编辑器是焦点。
-
单击声明标题中的
按钮,或在右键菜单中选择“Insert” 命令。
CODESYS 会插入一行新的变量声明,并打开变量名输入框。
-
指定有效的变量标识符。
-
双击声明行的其他字段,并从下拉列表或出现的对话框中选择所需的规格。