您可以在 “Options” 对话框的不同选项卡中配置 CODESYS Development System 的行为和外观。单击“工具 选项” 即可打开对话框。在这里,您可以配置不同编辑器和功能的默认设置。这些设置适用于整个CODESYS 。
设置保存在本地系统的当前用户配置文件中。为便于在其他系统上使用,可将特定用户或特定机器(计算机)的选项设置导出到 XML 文件中。
在 V3.5 SP13 及更高版本中,当首次启动开发系统时,CODESYS 会检查是否已安装旧版本。如果是这种情况,则会打开“Import Assistant” 对话框,用于传输旧版本设置的CODESYS 选项。