功能 :与“Add Device(添加设备)命令” 一样,该命令将打开“Add Device(添加设备)对话框” ,用于选择设备对象。在设备树中插入该对象,取代当前选定的对象。
请致电 :设备树中设备对象的上下文菜单。
要求 :在设备树中选中一个对象,可在其下方插入一个设备对象。
使用该命令,您可以插入不同版本的设备或不同类型的设备,以取代前一个设备。
设备树中使用的符号设备名称会保留,但如果选择了不同的设备类型,后面括号中指定的设备类型会发生变化。因此,如果只更改了设备版本,对象条目将保持不变。
如果设备类型未变,则保留相关设备条目下方缩进的配置树。在这种情况下,配置设置也保持不变。CODESYS 会在下一次编译应用程序时报告设备更新导致的配置不一致。这也与隐式插入的库有关,在设备更新期间,CODESYS 不会相应删除这些库。