功能 :该命令将打开“Trace Statistics” 对话框,显示每个跟踪变量的统计信息。
请致电 :主菜单“Trace” ,或右键单击。
要求 :跟踪编辑器包含样本。
Dialog Box 'Trace Statistics'
标题中显示了分析的时间范围和持续时间。
表格中每个信号一行。
|
“信号” |
跟踪变量的名称(例如 |
|
“Index” |
基于 0 的信号阶次索引 |
|
“N” |
计算的测量次数 |
|
“最小” |
最小值 |
|
“Avg” |
平均 |
|
“中位数” |
按大小排序时的中间值 |
|
“RMS” |
均方根 |
|
“StdDev” |
标准偏差 |
|
“最大” |
最大值 |
|
“Integral” |
积分 |
|
“最小Δt [s]” |
连续值的最小时间间隔变化 |
|
“平均值Δt [s]” |
连续值的平均时间间隔变化 |
|
“中位数Δt [s]” |
连续值的时间间隔变化中值 |
|
“StdDev Δt [s]” |
连续值的时间间隔变化标准偏差 |
|
“最大Δt [s]” |
连续值的最大时间间隔变化 |
|
单击表格中的列头。 |
CODESYS 按该列排序表格,将顺序从升序改为降序,然后再返回。 默认值:表格按“索引” 列升序排序。然后按照信号树中的相同顺序对信号进行排序。 |
|
点击该行。 |
线路已选定。按[Shift]+[上下箭头] ,可以选择或清除其他行。 |
|
[Ctrl]+[C] |
CODESYS 将选定的行作为文本复制到剪贴板。各列的值用制表符分隔,行间用控制字符[CR] 或[LF] 分隔。 要求:至少选择一行。 |