标志 
功能 :该命令为步骤指定 IEC 操作。
请致电 :主菜单“SFC”
要求 :选择一个步骤。
CODESYS 将动作元素插入所选步骤元素的右侧。
如果已经为步骤指定了一个或多个操作,则会显示在操作列表中。然后插入新的操作如下:
-
如果选择了步骤元素,则该操作将作为步骤的第一个操作插入操作列表的第一个位置。
-
如果您在操作列表中选择了一个可用操作,则该操作将直接插入所选操作的上方。
操作元素的左侧部分包括限定符(默认为N )。在右侧部分输入操作名称。要设置该值,请单击方框以获取编辑框。您必须已在项目中将此操作创建为 POU。
您还可以编辑限定符。有效的限定符在 "SFC 中的操作限定符 "一章中有说明。