标志 
功能 :该命令将打开“Add Entry Action” 对话框,在此定义新的输入操作。根据 SFC 选项的不同,可能会打开一个对话框提示为新步骤操作选择复制模式。
请致电 :菜单栏:“SFC” ;所选步骤元素的上下文菜单。
要求 :选择 SFC 中的一个步骤元素。
输入操作将在 ST 编辑器中自动打开。步骤元素左下角包含一个E 。
选择复制模式的确认提示
选项:
-
“副本参考:新步骤将调用相同的操作” :如果在 SFC 中复制了步骤,则也会复制步骤操作的链接。因此,相互复制的步骤将调用相同的操作。
-
“复制实施:” :这意味着复制步骤的步骤操作是嵌入式的。默认情况下,生成的操作对象会出现在设备树或“POUs” 视图中 SFC 框的下方。这些对象包含相应操作的原始执行代码副本。
通过 SFC 对象右键菜单中的“Show Embedded Objects” 和“Hide Embedded Objects” 命令,可以在树中激活或禁用嵌入对象的显示。