功能 :该命令与硬件建立简短连接,并确定网络中的设备。然后就可以将找到的设备应用到项目的设备树中。
请致电 :菜单栏:“项目” ;设备树中设备对象的上下文菜单
要求 :与控制器的通信设置正确。网关和 PLC 启动。设备支持扫描功能。
以下设备提供扫描功能:EtherCAT 主站、EtherNet/IP 扫描仪 (IEC)、Sercos 主站、CANopen 管理器、CANopen 管理器 SIL2、PROFINET 控制器和PROFIBUS DP 主站。
如果 PLC 永久执行扫描功能,则可以立即执行设备扫描。当扫描功能在库中实现时,只需登录一次即可将库下载到控制器中。
该命令指的是在设备树中选择的主控制器。例如,可以选择一个已插入的 PROFINET IO 控制器,并使用该命令确定分配给它的 I/O 设备和 I/O 模块。
执行扫描操作后,将打开“Scan Devices” 对话框并显示找到的设备。
扫描设备 "对话框
“设备名称、设备类型、地址、站名等。” |
扫描设备的相关数据,取决于网络类型。 更改已扫描设备列表中的值时,该值将以斜体显示。这表明新值已在CODESYS 编辑器中更改,但未在设备中更改。将值下载到设备时,会正常显示。 表示项目与扫描设备之间差异的值用橙色显示。 如果扫描的设备有多个设备描述,则名称将以粗体显示。对于不同的现场总线,选择匹配设备描述的方法也不同。更多详细信息,请参见相应的现场总线章节。 如果找不到设备描述,则会显示以下信息:"请注意存储库中未找到该设备"。根据总线系统的不同,会显示制造商编号和产品编号等附加信息。如果没有安装设备描述,则无法将设备插入项目。 |
“显示项目差异” |
|
“扫描设备” |
开始新的搜索。 |
“将所有设备复制到项目” |
在表中选择的设备将插入项目的设备树中。如果未选择任何内容,则会显示所有已扫描的设备。 |




注意

如果使用“复制所有设备到项目” 将设备树中可用的设备插入设备树,则应注意以下几点。“过程数据” 和“<...> I/O 映射” 标签页中现有设备的数据可以用最近插入设备的数据覆盖。
只有选择“Show differences to project” 选项时,对话框的这一部分才可见。 扫描的设备和配置的设备之间的差异用颜色标示。绿色显示的设备在两侧均相同。显示为红色的设备仅在扫描或配置设备的视图中可用。 |
|
![]() |
如果在两个视图中都选择了设备,则扫描的设备将插入所选配置设备的上方。 |
![]() |
如果在两个视图中都选择了设备,则扫描的设备将插入所选配置设备的下方。 |
![]() |
如果您在两个视图中都选择了设备,则已配置的设备将被所选扫描设备取代。 |
![]() |
所有扫描的设备都会复制到项目中。 |
![]() |
删除选定的已配置设备。 |
扫描对话框因设备类型而异。请参见相应设备编辑器的帮助页面。