功能 :该命令将冷启动控制器上的活动应用程序。
请致电 :菜单栏:“在线”
要求 :申请采用在线模式。




注意

如果在控制器下方插入安全控制器,则该命令可暂时中断通信连接 。
安全控制器与其他安全控制器(通过安全网络变量)、现场设备和开发系统的连接都会受到影响。作为反应,安全现场设备或其他安全控制器可进入安全状态。只有当安全控制器通过现场总线与主控制器连接时,才会影响与开发系统的连接。
更多信息,请参阅 "下级安全控制器 "章节。
使用“Reset Cold” 重新启动后,会发生以下情况:
-
应用代码保留在控制器上。
-
变量将被初始化(使用初始化值或默认初始化值 0),之前的值将丢失。
-
保留变量被初始化,之前的值将丢失。
-
持久变量保留数值。
-
代码中设置的断点会保留其状态(如激活或停用)。
-
应用程序进入“STOP” 状态。
在调试程序时,当程序停止在“HALT ON BP” 状态的断点时,也可以选择该命令。然后,要么立即执行热启动,要么处理当前周期的剩余语句。因此,系统会打开一个信息窗口,供您选择下一步操作。不过,只有当运行时系统能够在不首先终止循环的情况下重新启动循环时,消息窗口才会打开。
重置后,可以像往常一样运行应用程序,例如,单击“Debug Start” 开始执行。