标志
功能 :该命令删除 POU 中的输入或输出变量以及 POU 的所有出现。
请致电 :主菜单“编辑 重构” ,或右键单击。
要求 :在 POU 的声明部分,光标位于要删除的变量的标识符处。
然后,该命令会打开一个对话框,显示有关删除的信息。确认后,将打开“Refactoring” 对话框。有关“Refactoring” 对话框的说明,请参阅“Edit Refactoring Rename” 帮助页面。
在“Refactoring” 对话框中接受更改后,受影响 POU 出现位置上的相应输入和输出参数将被删除。
在 CFC 中,只有被移除的输入或输出与块之间的连接才会被移除。输入或输出本身仍保留在图表中。
ST 示例
在 POU 中,重构会删除input4
输入变量。出现次数会自动更新:
拆除前
inst(input1 := a + b, input2 := 3, input4 := 1, input5 := TRUE); fun(a + b, 3, 1, TRUE);
拆除后:
inst(input1 := a + b, input2 := 3, input5 := TRUE); fun(a + b, 3, TRUE);
另见