功能 :这些命令可将控制器设置为防止意外更改项目的状态。
请致电 :菜单栏:“在线 运行模式”
例如,您可以使用这些命令锁定控制器的状态,以防止在您对另一个控制器编程时控制器切换到另一种状态。
编程完成后,控制器应切换到一个确定的、外部可见的状态,重新启动后的设置应完全相同。
状态栏中的 、
和
符号表示当前的运行模式。双击其中一个符号可打开帮助窗口。
如果支持控制器,则可以将控制器切换到以下运行模式:
-
“调试” :无限制
-
“锁定” :当前调试状态锁定在应用程序上。不能设置额外的断点,也不能强制使用额外的变量。仍可写入变量,已设置的断点仍处于激活状态。
在
“锁定” 运行模式下,即使重新启动控制器,也只能保留应用程序的 "运行 "状态。
在这种运行模式下,开发人员可以通过设置或删除断点、强制或更改文件系统等方式,防止自己或其他开发人员更改控制器上的应用程序。例如,在对一个工厂的多个控制器进行编程时,这种操作模式有助于防止下载到错误的控制器。
-
“运行” :
这种运行模式可确保控制器在重启后重新加载相同的应用程序,并且不再激活调试功能。当控制器完全编程并应被接受或已经被接受时,就会设置运行模式。
启动“运行” 模式的条件
-
每个应用程序的启动程序都必须存在于控制器上。
-
不得设置任何活动断点。
-
所有应用程序都必须运行。
-
不得存在任何强制值。
-
此外,设备还可以自行定义更多限制。
-
“锁定” 和“运行” 运行模式在使用情况和激活运行模式的要求上有所不同。不过,对于这两种运行模式,运行时系统都会阻止以下操作:
-
关于申请
-
下载申请表
-
在线变更
-
强制变量
-
设置断点
-
停止申请
-
重置应用程序
-
开始申请
-
删除应用程序
-
-
关于控制器的文件传输
-
向控制器下载文件
-
删除控制器上的文件
-
重命名控制器上的文件
-
在控制器上创建一个目录
-
删除控制器上的目录
-
重命名控制器上的目录
-
不能在“锁定” 和“运行” 之间切换运行模式。