功能 :该命令将打开“ 在线更改内存储备” 视图。
请致电 :菜单栏:“查看”.
在视图中,为在线更改期间的功能块配置了内存储备。
“扫描应用” |
|
下拉列表显示打开项目的应用程序 |
选择应在该视图中显示和/或编辑其功能块的应用程序。 |
“全部” |
显示所选应用程序的所有功能块。 |
“游泳池” |
“POUs” 视图中显示的所有功能块都在应用程序中被引用。 |
“无内存储备” |
显示所有内存储备为 0 字节的功能块。 |
“<内存储备> 字节” |
“内存储备” 中定义的字节数显示所有功能块。 |
功能块信息 在为内存储备的配置选择 POU 时,也可以进行多重选择。 |
|
“功能块” |
功能块名称 |
“尺寸” |
功能块大小 功能块实例的大小 以字节为单位 |
“实例数 ” |
项目中功能块实例的数量 |
“内存储备” |
显示每个功能块实例的内存储备量 |
“所有实例的额外内存” |
“的乘积” 和“的实例数 内存储备” |
“剩余内存储备” |
可用作储备的字节数。 |
“内存储备(字节)” |
所选功能块内存储器的输入字段。 以字节为单位 要求:应用程序尚未位于控制器上,或者您已通过单击“Allow editing”区域中的“Edit”按钮允许更改内存储备。 |
“申请入选” |
“内存储量(以字节为单位)” 分配给功能块,并更新表列“内存储量” 。 在多重选择中,指定值将分配给每个功能块。 要更新列“Size” 、“Number of Instances” 、“Additional Memory for All Instances” 和“Remaining Size of the Memory Reserve” ,请单击“Build Build” ,然后单击“Scan Application” 按钮。 |
“启用” |
输入字段“内存储备(字节)” 可编辑。 该按钮在“Editable” 中修改。 |
“FB 数量” |
应用程序中功能块的总数 |
“所有实例的额外内存” |
应用程序所有功能块实例的内存储备总和。 以字节为单位 |
另见