标志 
功能 :该命令从文件中加载配方。
请致电 :菜单栏:“配方”.
要求 :您在配方定义的配方栏中选择了一个字段。
该命令覆盖配方定义中选定配方的值。
如果您在 “PLC 中选择了配方管理选项”,请注意以下几点。
如果选择“Load Recipe” 或“Read Recipe” 命令更改项目中的配方,则再次登录时需要在线更改。
如果只想用新值覆盖个别配方变量,那么在加载到配方文件之前,请删除其他变量的值。没有值定义的条目不会被读取,因此更新后 PLC 和项目中的这些变量将保持不变。
对于 REAL/LREAL 数据类型的值,在某些情况下也会将十六进制值写入配方文件。这样做是必要的,以便在转换回时恢复完全相同的值。在这种情况下,更改十进制值并删除十六进制值。