标志
功能 :该命令从文件中加载配方,并将数值写入 PLC 中的变量。
请致电 :菜单栏:“配方”.
要求 :申请采用在线模式。您在配方定义中选择了配方值。
选择命令后,系统会提示您是将变量值也写入项目中的配方,还是只写入 PLC。更新配方中的值可能需要在重新登录时进行在线更改。
选择此命令后,CODESYS 将覆盖配方定义中选定配方的值。此外,这些配方值会覆盖 PLC 中的变量值。
如果只想用新值覆盖个别配方变量,那么在加载到配方文件之前,请删除其他变量的值。没有值定义的条目不会被读取,因此更新后 PLC 和项目中的这些变量将保持不变。
对于 REAL/LREAL 数据类型的值,在某些情况下也会将十六进制值写入配方文件。这样做是必要的,以便在转换回时恢复完全相同的值。在这种情况下,更改十进制值并删除十六进制值。