功能 :该命令将打开“Properties” 对话框,显示在库管理器中选择的库。
Call
-
菜单栏:“库”
-
所选资料库的上下文菜单
-
图库管理器工具栏中的符号
要求 :选择一个库。




注意

此对话框面向库开发人员。只有当您对库参考文献有深入了解时,才能使用此功能。此外,还要遵守库开发人员指南。
另见
属性 "对话框
|
“Namespace” |
所选库的命名空间。默认情况下,该名称与库名称相同,除非在创建库时已在项目信息中明确定义。您可以更改打开项目的命名空间。 例如 |
|
“默认” : |
库,用于在没有定义或不可能定义其他触发器时触发占位符。 要求:所选资料库是资料库占位符,因此可以使用该设置。 请注意:对于 3.5.8.0 及更高版本的编译器,以下声明适用于设备描述中具有分辨率的库占位符,这些库占位符位于“POUs” 视图的库管理器中。该占位符总是根据编译应用程序的设备描述自动解决。 |
如果所选程序库是根据 "程序库开发指南 "开发的,则不建议更改以下设置。
|
选择版本限制 要求:只有当所选库是而不是 库占位符时,设置才可用。 请注意:容器库和接口库都是通过带有版本限制的库引用自动创建的。尽可能不要创建包含有版本限制的库引用的库。否则,就只能通过占位符来引用库。在“占位符” 对话框中编辑占位符分辨率。 |
|
|
“精确版本” |
请注意:对于容器库,强烈建议使用该选项,而且通常会为这种库类型预设该选项。 |
|
“始终是最新版本” |
请注意:如果有了更新的库版本,那么实际使用的库 POU 就会发生变化。对于接口库,强烈建议使用该选项,而且该选项通常是为这种库类型预设的。 |
|
“只允许有限制地访问所有标识符” |
|
|
“当当前项目在另一个项目中作为库被引用时 ” |
请注意:只有当您在项目中创建了一个库并因此打开了一个库项目时,更改以下设置才有意义。这样,新库就会引用所选库。 |
|
“如果项目中的所有 IEC 符号都是直接集成在这里的,则将其显示出来。” |
要求:容器项目与库项目一起创建。容器库不实现自己的 POU,而是专门引用其他库。它捆绑了库。在一个项目中,可以合理地使用容器库来捆绑多个库(在一个引用中)。该选项必须 为每个库参考资料激活。 以符号方式访问库 POU:
要求:库项目不创建 容器项目。 |
|
“不在依赖关系树中显示此引用。” |
警告如果出现由隐藏的库错误导致的编译错误,则可能很难检测到这些错误。
|
|
“可选项(如果缺少库,则不会报告错误)。” |
|
另见
:(从列表框中选择)版本已集成到项目中。
:在项目中调用库 POU(和变量)时,只能使用预置的命名空间路径。
:通过命名空间可以唯一访问引用库的内容。路径名由库名和唯一名称(库参考)组成,并以 POU 名称为前缀。