功能 :该命令将打开在本地文件系统中打开文件的默认对话框。将过滤器设置为CSV
文件格式,以便从之前通过“Export Mapping to CSV” 命令导出的文件中导入设备的 I/O 映射配置。CODESYS 将配置写入所选设备。
请致电 :“设备” 视图中设备对象的上下文菜单。
要求 :打开一个项目,其中包含一个设备和一个 I/O 映射配置。设备与导出的CSV
文件匹配。




注意

I/O 映射配置存储在CSV
文件中,分号为分隔符。这些文件可以手动编辑。如果文件是手工编辑的,则必须保留这种格式,以便成功导入。请注意:设备 I/O 映射文件的条目由设备名称和参数名称指定。在该文件中,不唯一的参数名按顺序编号
(@<n>)。
CSV
文件中没有内容的字段在导入时将被忽略。要通过导入删除 I/O 映射中的现有条目,必须在CSV
文件的相应字段中添加空格。