键盘快捷键[F7]
功能 :该命令为控制器上的变量设置永久性预定义值。
请致电 :菜单栏:“Debug”
要求 :申请采用在线模式。




小心

当前在控制器上运行的应用程序中变量值的异常变化会导致受控设备出现不希望出现的行为。
在强加变量值之前,评估可能存在的危险。采取相应的安全预防措施。根据受控机械的不同,其结果可能导致机械和设备损坏或人员健康和生命伤害。
通过该命令,CODESYS 可将活动应用程序的一个或多个变量永久设置为 PLC 上的定义值。
强制值标有强制符号 ()。
有关强制和 p 值功能的更多信息,请参阅 "强制和写入变量 "帮助页面。
默认情况下,“Force Values [All Applications]” 命令适用于项目中的所有应用程序,不包含在菜单中。