注意

这种强制在内部使用数据断点,因此不同于使用“强制值” 命令或[F7] 进行的强制。
由“Force FB Input” 命令强制输入的值不会响应“Show All Forces” 或“Unforce Values” 命令。
功能 :该命令将打开“Force Value” 对话框,以强制功能块的选定输入。可以使用相同的命令和对话框取消强制。
请致电 :
-
CFC
-
上下文菜单
要求 :
-
CFC 编辑器处于联机模式,功能块的输入已选定。
-
对于编译器版本 3.5.11.x 和 3.5.12.x,可通过“Prepare Box for Forcing” 命令启用功能块的 "可强制 "性。
在“强制值” 对话框中,可以指定功能块输入的强制值,也可以删除当前的强制值。
强制输入后,输入会再次突出显示为绿色。布尔输入会得到一个带有强制值的小型监控视图。强制值显示在监控视图(POU 声明部分或监控列表)的“Value” 列中。
强制值 "对话框
“表达” |
功能块输入的名称。示例: |
“Type” |
输入的数据类型 |
“设置新值以强制” |
|
“删除值” |
|