功能 :该命令将打开“Add Library” 对话框。在此对话框中,您可以向库管理器添加库,然后将它们集成到应用程序中。
请致电 :菜单栏:“库”
要求 :编辑器中已打开 "库管理器"。
添加库 "对话框”
在库列表上方的一行中,输入适当的字符串即可搜索库名称或库模块。 |
|
“Library” |
安装在库资源库中的合适库。例如,在设备描述中或由系统集成商定义库的选择。 默认情况下,显示的库按类别分组。 |
“公司名称” |
库的供应商 |
“高级” |
打开高级“Add Library” 对话框 |
|
显示的库按类别分组。 |
|
显示的库按字母顺序排列。 |
|
显示所有可用的库。 |
可在设备描述中将特定库列入黑名单。在 "库管理器 "中,无法将这些库添加到该设备下方。
另见
添加库 "对话框 - "高级
只有当您具备专业的库参考文献知识时,才可以使用此对话框。使用此对话框可以链接特殊版本或更改占位符定义。
我们郑重建议您在开发和引用文库时遵循文库创建指南。
“公司名称” |
根据供应商筛选列表 |
“按类别分组” |
|
“显示所有版本” |
|
“详细信息” |
打开库模块的详细视图。 |
“库资料库” |
打开“Library Repository” 对话框。您可以在本地系统中安装更多的库。 |
“占位符名称” |
输入框提供了一个组合框,用于输入从当前可访问设备描述中读取的有效占位符名称。您也可以输入一个新的占位符名称,以定义一个设备或库配置文件无法解析的空闲占位符。 |
“默认库” |
CODESYS 当由于任何原因无法使用分辨率定义的设备时,就会使用该库。这样,当前项目的编译就不会出错。 |
关于占位符分辨率的说明
关于占位符分辨率的说明
对于编译器版本 V3.5.8.0 及更高版本,以下声明适用于设备描述中具有分辨率的库占位符,这些库占位符位于 POU 池的库管理器中。该占位符总是根据编译应用程序的设备描述自动解决。