必须遵守相关标准和规定、事故预防规定以及有关特殊环境条件的规定(例如,由于爆炸性物质、严重脏污或腐蚀性影响而造成的危险区域)。
必须在规定的技术数据和系统数据范围内处理和操作设备。
设备不含可维修部件,不得打开。
除非另有规定,否则运行时必须关闭可拆卸盖板。
拒绝对不正确使用或未经授权的维修所造成的后果承担任何责任。
合格人员
AC500 控制系统和附近的其他组件都在危险的触电电压下运行。接触带电部件会导致严重的健康问题,甚至死亡。
为避免此类风险和财产损失,参与安装、调试和维护的人员必须掌握以下相关知识:
-
自动化技术
-
处理危险电压
-
适用相关标准和规定、事故预防规定和特殊环境条件规定(例如,因爆炸性物质、严重脏污或腐蚀性影响而导致的危险区域)。
功能安全
⮫ 在使用 Automation Builder/PS501 Control Builder Plus 的安全配置和编程工具之前,必须阅读和理解 AC500-S 用户安全手册。只有合格的人员才能使用 AC500-S 安全 PLC。
一般信息
本手册中的示例和图表仅用于说明目的。由于任何特定的安装均涉及相关的许多变化和要求,因此 ABB 无法对基于示例和图表实际使用承担责任。
PLC 是根据相关标准开发的。模块的单独描述中描述了任何模块的特定措施。
PLC 专用安全提示
产品系列 AC500 控制系统是根据 EN 61131-2 和 IEC 61131-2 标准设计的。任何与 IEC 61131-2 不同的数据都是因为用于海事服务而有更高的要求。其他差异在设备的技术数据描述中进行了描述。




注意

避免静电电荷作用
PLC 装置和设备对静电放电敏感,可能导致内部损害,影响正常运行。
处理系统时,遵循下列规则:
-
触摸接地物体以对可能静电进行放电。
-
穿戴经认证的接地腕带。
-
勿触摸组件板上的连接器或针脚。
-
勿触摸设备内部电路组件。
-
若可用,使用静电安全工作站。
-
不使用时,将设备存放在适当的静电安全包装中。




注意

使用合适的外壳
设备必须安装在控制柜中,以确保符合规定的环境条件。
清洁说明
清洁说明
不得使用清洁剂来清洁设备。
请使用湿抹布进行清洁。
必须创建连接计划和用户程序,以便在正常运行或故障期间不会发生危险情况。
必须对应用程序进行测试,以确保在运行过程中不会发生任何危险情况。
请勿让设备运行在指定技术数据之外的条件之下!
在指定数据之外的条件下无法确保无故障运行。




注意

未接地会导致 PLC 损坏
-
确保设备接地。
-
由主电源连接(或 24 V 电源电压)和 DIN 导轨提供接地(开关柜接地)。为设备供电之前,必须将 DIN 导轨接地。只有在确定不再向控制系统供电的情况下才可拆除接地。
-
如果采用螺钉安装,使用金属螺钉接地。




小心

不要阻碍通风散热!
设备上下两侧的通风槽不得覆盖。




小心

信号线和电源线分开布线!
信号线和供电线(电源线)的铺设必须确保不会因电容和电感干扰(EMC)而导致故障。




警告

模块上的警告标志!
这表明可能存在危险电压,或表面可能存在危险温度。




警告

散布绞合线可能会造成危险!
使用绞合导体接线端子时,避免散布绞合线。
-
套管可用于防止散布。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。
电池信息




小心

只能使用 ABB 认可的锂电池模块!
在电池使用寿命结束时,一定要使用原装电池模块进行更换。




小心

爆炸风险!
请勿打开、充电或拆卸锂电池。尝试给锂电池充电会导致过热并可能引起爆炸。
保护电池离开热源和火源,并将其存储在干燥地方。
切勿在逆反极性的情况下让电池短路或运行。电池可能过热和爆炸。避免意外短路,不要将电池储存在金属容器中,也不要将电池放置在金属表面上。逃逸的锂对健康有危害。
环境注意事项
环境注意事项
回收耗尽的电池。根据地方当局颁布的法规,以环保的方式处置电池。