Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP)
SNMP ist ein Netzwerkprotokoll zur Überwachung und Steuerung von Routern, Servern, Switches, Druckern, Computern usw. von einer zentralen Station aus. Das Protokoll steuert die Kommunikation zwischen den Geräten und der Überwachungsstation.
SNMP-Dienst SL-Bibliothek
Verwenden Sie die SNMP Service SL-Bibliothek, um Informationen von Geräten über das SNMP-Protokoll auszulesen. Die Bibliothek bietet Funktionsblöcke zum Senden und Empfangen von SNMP-Nachrichten und ist Teil des Softwarepakets "IIoT Libraries SL".
In der integrierten Bibliotheksdokumentation (innerhalb des Bibliotheksmanagers) finden Sie weitere Informationen zur jeweiligen Bibliothek sowie zur Funktionalität und zum Einsatzgebiet der enthaltenen Funktionsbausteine.
Applikationsbeispiel
Ein ⮫ Anwendungsbeispiel beschreibt die SNMP-Kommunikation in einem Szenario, in dem eine AC500 SPS zum einen als SNMP-Agent und zum anderen als SNMP-Manager agiert. In diesem Fall wird das SNMP-Protokoll für die Netzwerküberwachung verwendet. Die SPS kann SNMP-Anfragen empfangen und als Agent darauf antworten. Als Manager kann er verwaltete Informationen von jedem Netzwerkgerät abfragen, das SNMP unterstützt.