Symbol: 
Funktion: Die Ansicht dient der Konfiguration der Elementeigenschaften des gerade selektierten Visualisierungselements.
Aufruf: Menü „Ansicht Elementeigenschaften“
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Menüleiste
|
„Alle Kategorien“ |
Auflistung aller Elementeigenschaften |
|
„Standard“ |
Auflistung der am häufigsten verwendeten Elementeigenschaften |
|
„Einfach“ |
Auflistung von bestimmten, wenigen Elementeigenschaften wie „Texte“, „Farben“ und „Eingabekonfiguration“ |
|
„Animation“ |
Auflistung der Elementeigenschaften zur Animation mit Variablen |
|
„Farben“ |
Auflistung der Elementeigenschaften zur Gestaltung mit Farbe |
|
„Texte“ |
Auflistung der Elementeigenschaften zur Gestaltung mit Text |
|
„Eingaben“ |
Auflistung der Elementeigenschaften zur Konfiguration der Benutzereingabe |
|
„Nach Typ sortieren“ |
|
|
„Nach Name sortieren“ |
|
|
„Aufsteigend sortieren“ |
|
|
„Absteigend sortieren“ |
|
|
„Experte“ |
|
Tabellarisch dargestellte Elementeigenschaften
|
Spalte „Eigenschaft“ |
Elementeigenschaften des selektierten Elements |
|
Spalte „Wert“ |
Zugewiesener Wert, wird im Editorfenster sofort angewendet. |
|
Doppelklick in die Spalte „Wert“ |
Zeileneditor, Auswahlliste oder ein Dialog öffnet sich für die Bearbeitung des Werts.
|
|
Einzelklick bei einem bereits selektierten Feld |
|
|
[Leer] bei einem bereits selektierten Feld |
Ein im Visualisierungsmanager ausgewählter Stil kann einzelne vordefinierte Elementeigenschaften enthalten. Das bewirk, dass diese dann nicht in dieser Ansicht erscheinen, da ihnen bereits ein fester Wert zugewiesen ist. Sie müssen nicht mehr konfiguriert werden.
Visualisierungen können gerätebedingt mit Einschränkungen belegt sein, die dazu führen, dass Elementeigenschaften nicht zur Verfügung stehen.
Gerätebedingte Einschränkungen:
-
Weniger verfügbare Elemente
-
Weniger verfügbare Schriftarten
-
Weniger darstellbare Farben
-
Weniger darstellbare Bildformate
-
Maximale Anzahl an Visualisierungselementen
-
Maximale Anzahl an Visualisierungen unterhalb eines Geräts
: Sortierung der Elementeigenschaften nach der original Reihenfolge der Kategorien
öffnet den Dialog