Das  Pragma {attribute 'parameterstringof'} ermöglicht, dass der Instanzname eines angegebenen Übergabeparameter der referenzierten
                     Visualisierung zur Verfügung gestellt wird. Eine Schnittstellenvariable (STRING) wird den Instanzname des angegebenen Übergabeparameters enthalten. Die Schnittstellenvariable
                     ist innerhalb der  referenzierten Visualisierung sichtbar und kann beispielsweise
                     bei einer Textausgabe verwendet werden.
Syntax:
{attribute 'parameterstringof' := '<variable>'}
Beispiel: Deklaration einer Schnittstelle
VAR_INPUT
	{attribute 'parameterstringof' := 'iftDut_A'}
	sItfNameDut_A: STRING;
END_VAR
VAR_IN_OUT
	 iftDut_A : DUT_A;
END_VAR