Symbol: 
Funktion: Die Registerkarte bietet Einstellungen, um Schriftart und Schriftgröße in der Visualisierung sprachabhängig anzupassen. Die Einstellungen gelten für alle Visualisierungen der Applikation, zu der auch der Visualisierungsmanager gehört.
|
„Sprache“ |
Sprache, die im Projekt verwendet wird. Für jede Sprache ist eine Spalte angelegt. Dafür werden alle Textlisten, auch die aus eingebundenen Bibliotheken durchsucht. |
|
„Schriftart“ |
Schriftart, die in der Visualisierung abhängig von der Sprache verwendet wird. |
|
„Größenfaktor“ |
Faktor, der auf den Schriftgrad aller Texte in der Visualisierung wirkt. Voreinstellung: 1 Wenn der Faktor kleiner 1 ist, führt das zu einer Verkleinerung des Schriftgrads. Wenn der Faktor 1 ist, werden alle Texte unverändert, wie in „Eigenschaften“ definiert, dargestellt. |
|
Rote Hervorhebung einer Zelle |
Sprache, die so gekennzeichnet ist, ist in den Textlisten des Projekt oder der Bibliotheken aktuell nicht mehr vorhanden. Diese Kennzeichnung ist zur Laufzeit nicht vorhanden. |
|
Kontextmenü einer selektierten Tabellenzeile |
|
|
„Sprache löschen“ |
Die zugehörige Spalte wird entfernt. Das ist vor allem dann ratsam, wenn Einstellungen der Spalte rot hervorgehoben sind. |
|
„Spracheinstellungen kopieren“ |
Alle Einstellungen der Spalte werden in die Zwischenablage übernommen. |
|
„Spracheinstellungen einfügen“ |
Alle Einstellungen der Spalte werden mit den Werten aus der Zwischenablage überschrieben. |
|
„Automatisches Verkleinern der Schriftgröße“ |
Tipp: Damit wird bei einer Sprachumschaltung in eine Sprache, die mehr Platz benötigt, verhindert, dass ein Text nicht vollständig angezeigt wird. Vorausgesetzt, es steht eine ausreichend kleine Schriftart zur Verfügung. |
Siehe auch
: Wenn der darzustellende Text in der eingestellten Formatierung nicht in das Textfeld
passt, wird die Schriftgröße automatisch verkleinert, bis der Text vollständig in
das Textfeld passt.