Symbol:

Kategorie: „Messgeräte“
Das Element zeigt den Wert einer Variablen an.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaften
„Elementname“ |
Beispiel: |
„Elementtyp“ |
„Balkenanzeige“ |
„Wert“ |
Variable (numerischer Datentyp) Der Variablenwert wird als Länge des Balkens dargestellt. |
Elementeigenschaft 'Zentrum'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er
ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
„X“ |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
„Y“ |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option „Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen“ aktiviert haben.
„Animationsdauer“ |
Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt
Animierbare Eigenschaften:
Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend. |
„In den Vordergrund bringen“ |
Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund Variable ( Beispiel:
|
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Position'
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
„X“ |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Y“ |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Breite“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
„Höhe“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Hintergrund'
„Farbe Hintergrund“ |
Auswahlliste mit Hintergrundfarben Hinweis: Diese Eigenschaft ist stilabhängig. Beispielsweise gibt es bei den Stilen „FlatStyle“ und „Whitestyle“ keine verschiedenfarbigen Hintergrundbilder. |
„Eigenes Bild“ |
|
„Optimiertes Zeichnen“ |
Hinweis: Nur in absoluten Ausnahmefällen ist es sinnvoll, die Option zu deaktivieren. |
Elementeigenschaft 'Balken'
„Diagrammart“ |
Position der Skala
|
„Ausrichtung“ |
Ausrichtung, abhängig vom Verhältnis Breite/Höhe der Balkenanzeige:
|
„Laufrichtung“ |
Richtung, in der die Werte erhöht werden. Auswahlliste, wenn „Ausrichtung Horizontal“:
Auswahlliste, wenn „Ausrichtung Vertikal“:
|
„Optimale Größe für den Balken“ |
Hinweis: Diese Eigenschaft ist stilabhängig. Sie wird bei den Stilen „FlatStyle“ und „WhiteStyle“ nicht angezeigt. |
Elementeigenschaft 'Skala'
„Skalenanfang“ |
Kleinster Wert der Skala und die untere Grenze des Wertebereichs des Elements. Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Skalenanfang. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iScaleStart : INT := 0; END_VAR |
„Skalenende“ |
Größter Wert der Skala und die obere Grenze des Wertebereichs des Elements. Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält das Skalenende. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iScaleEnd : INT := 120; END_VAR |
„Hauptskala“ |
Abstand zwischen 2 Werten auf der Grobskala. Beispiel:
Abstand zwischen zwei Skalenstrichen der Grobskala, zum Beispiel |
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iMainScale : INT := 20; END_VAR |
„Unterskala“ |
Abstand zwischen 2 Werten auf der Feinskala. Sie können die Feinskale ausblenden, indem Sie den Wert auf Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iSubScale : INT := 5; END_VAR |
„Skalenlinienstärke“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
„Skalenfarbe“ |
Farbe der Skalenstriche
|
„Skala in 3D“ |
Hinweis: Diese Eigenschaft ist stilabhängig. Beim „FlatStyle“ gibt es sie nicht. |
„Elementrahmen“ |
|
Elementeigenschaft 'Beschriftung'
„Einheit“ |
Text der im Element angezeigt wird. Beispiel: die Anzeige der Einheit in m/s |
„Schriftart“ |
Schriftart für die Beschriftungen, zum Beispiel für Skalenziffern Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche |
„ Skalenformat (C-Syntax)“ |
Werte skaliert in printf-Syntax Beispiele: |
„Max. Breite der Beschriftungen“ |
Optionaler Wert, der die maximale Breite der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig gesetzt. Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
„Höhe der Beschriftungen“ |
Optionaler Wert, der die maximale Höhe der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt. Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
„Farbe der Schriftart“ |
Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche |
Elementeigenschaft 'Positionierung'
„Horizontale Verschiebung“ |
Abstand der Skala/des Balkens zum horizontalen Elementrahmen Angabe in Pixel Wird verwendet, um eine exakte Position relativ zum Hintergrundbild zu erreichen. |
„Vertikale Verschiebung“ |
Abstand der Skala/des Balkens zum vertikalen Elementrahmen Angabe in Pixel Wird verwendet, um eine exakte Position relativ zum Hintergrundbild zu erreichen. |
„ Horizontale Skalierung“ |
Horizontale Einteilung der Skala Angabe in Pixel Wird für exakte Positionierung in Bezug auf das Hintergrundbild verwendet. |
„Vertikale Skalierung“ |
Vertikale Einteilung der Skala Angabe in Pixel Wird für exakte Positionierung in Bezug auf das Hintergrundbild verwendet. |
Elementeigenschaft 'Farben'
„Farbe des Graphen“ |
Farbe des Balkens |
„Balkenhintergrund“ |
|
„Rahmenfarbe“ |
Farbe in der der Rahmen gezeichnet wird. |
„Gesamte Farbe umschalten“ |
|
„Farbverlauf für Balken verwenden“ |
|
„Farbbereichsmarkierung“ |
Die Farbereiche können innerhalb des Balkens mit einem vertikalen Strich voneinander abgegrenzt werden.
|
„Farbbereiche“ |
|
„Neu erstellen“ |
Ein neuer Farbbereich wird hinzugefügt. |
„ Löschen“ |
Der Farbbereich wird von der Liste entfernt. |
„Bereichsanfang“ |
Startwert des Farbbereichs. |
„Bereichsende“ |
Endwert des Farbbereichs. |
„Farbe“ |
Farbe, die zur Darstellung dieses Bereichs verwendet wird. |
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
„Bewegung“ |
||
„X“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
„Y“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
„Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in „Zentrum“. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
![]() |
„Innere Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in „Zentrum“. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung. Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft „Position Winkel“ ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
![]() |
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Die Eigenschaften „X“, „Y“, „Rotation“ und „Innere Rotation“ werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
„Eingaben deaktivieren“ |
Variable (
|
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
„Zugriffsrechte“ |
Öffnet den Dialog „Zugriffsrechte“. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch