Symbol: 
Funktion: Der Editor dient dem Erstellen, Ableiten, Bearbeiten und Lokalisieren eines Visualisierungsstils. Außerdem ermöglicht er einen Stil, aber auch eine Hierarchie von Stilen zu überprüfen und zu installieren.
Aufruf:
-
In CODESYS:
In Objekt „Visualisierungsmanager“, Registerkarte „Einstellungen“, Gruppe „Stilkonfiguration“ mit Klick auf
erscheint eine Auswahlliste. Wählen Sie dort „Stil-Editor öffnen“. -
Windows-Startmenü > Installationsordner von CODESYS > Ordner 'CODESYS' > 'Visualization Style Editor'
Menü 'Datei'
|
|
Dialog „Neuen Visualisierungsstil erzeugen“ erscheint. |
|
|
Dialog „Öffnet Visualisierungsstile“ erscheint. Der Dialog fordert auf eine Stildatei auszuwählen (insbesondere des Formats |
|
|
Dialog „Bestehenden Stil als Dialog öffnen“ erscheint. Der Dialog fordert auf einen Stil auszuwählen, der dann kopiert, im Zielort gespeichert und zur Bearbeitung geöffnet wird. |
|
„Schließen“ |
Schließt den im Editor geöffneten Stil. |
|
|
Speichert die Änderungen des geöffneten Stils. |
|
„Speichern unter“ |
Dialog „Visualisierungsstil speichern unter“ erscheint. Der Dialog fordert auf eine Datei auszuwählen, um die aktuellen Einstellungen darin zu speichern. |
|
|
Speichert den geöffneten Visualisierungsstil und installiert ihn in das Repository für Visualisierungsstile. |
|
„Zuletzt geöffnete Dateien“ |
Zeigt die Liste mit den zuletzt verwendeten Dateien zur Auswahl an. |
|
„Beenden“ |
Beendet den Visualisierungsstil-Editor. |
Menü 'Stile'
Die Befehle wirken auf die Inhalte der Registerkarte „Stileigenschaften“.
|
|
Erstellt einen weiteren Stileintrag als Kind der selektierten Stileigenschaft. |
|
|
Erstellt einen neuen Stileintrag in der Liste unter der selektierten Stileigenschaft. |
|
|
Verschiebt den selektierten Stileintrag um eine Zeile nach unten. Voraussetzung: Sortierreihenfolge ist flach. |
|
|
Verschiebt den gerade selektierten Stileintrag um eine Zeile nach oben. Voraussetzung: Sortierreihenfolge ist flach. |
|
|
Schaltet zwischen 3 Sortierreihenfolgen um:
|
|
|
Die Einstellungen der Stileigenschaften werden auf Konsistenzfehler überprüft. Diese Prüfung wird auch beim Speichern des Stils durchgeführt. |
Menü 'Lokalisierung'
Die Befehle wirken auf die Inhalte der Registerkarte „Lokalisierung“.
|
|
Dialog „Neue Sprache hinzufügen“ erscheint. Der Dialog fordert auf Daten für eine neu zu erstellende Sprachspalte einzugeben. |
|
|
Entfernt die Spalte, die die selektierte Zelle bestimmt. |
|
„Ausgewählte Sprache umbenennen“ |
Dialog „Sprache umbenennen“ öffnet sich. Der Dialog dient dem Umbenennen der Spalte, die die selektierten Zelle bestimmt, und entfernt alle bisherigen Übersetzungen. |
|
„Name“ |
Name der neuen Sprache als Sprachcode gemäß ISO 639-1. Beispiel: |
|
„Von bestehender kopieren“ |
Zur Auswahl stehen alle bereits vorhandenen Sprachspalten. Die ausgewählte Sprache wird mit allen eingetragenen Übersetzungen kopiert. „<Keine Texte kopieren>“: Die neue Sprache erhält eine leere Übersetzungsspalte. |
Registerkarte 'Allgemein'
Die Registerkarte enthält die (allgemeinen Meta-)Daten der geöffneten Stildatei und ermöglicht deren Bearbeitung.
|
„Firma“ |
Beispiel: Tipp: CODESYS kann in den installierten Stilen nach den hier angegebenen Firmennamen filtern. |
|
„Name“ |
Beispiel: |
|
„ Version“ |
Benutzerdefinierte Versionsnummer Beispiel: |
|
„Basisstil“ |
Name und Version des Stils, auf den der geöffnete Stil basiert. Tipp: Die abgeleiteten Stileigenschaften aus dem Basisstil sind in der Registerkarte „Stileigenschaften“ gelb unterlegt dargestellt. |
|
„Unvollständiger Stil (nur als Basis für andere Visualisierungsstile verwendbar)“ |
Beispiel: Stil nur mit Farbdefinitionen, der diese an viele weitere Stile ableitet. Hinweis: CODESYS prüft einen unvollständigen Stil für sich alleine nicht auf Konsistenzfehler.
|
|
„Von“ |
Dialog „Basisstil auswählen“ erscheint. Der Dialog fordert auf eine Stildatei auszuwählen, die auf dem Dateisystem abgelegt ist (und nicht installiert sein muss) . Die Datei wird dann als Basisstil verwendet. |
|
„Visualisierungsprofil“ |
Das Profil dient informellen Zwecken. So erhalten beispielsweise Elemente, die nicht mit speziellen Stileinträgen vorkonfiguriert sind, Informationen aus dem Profil. Außerdem prüft CODESYS innerhalt des Profils, ob ein erforderlicher Stil fehlt. |
Registerkarte 'Stileigenschaften'
Die Registerkarte listet die Namen der Stileigenschaften mit den zugehörigen Werten auf und ermöglicht deren Bearbeitung, auch mit Hilfe der Befehle in Menü „Stile“.
Die Stileigenschaften können für Farben, Schriftarten und Bilder definiert sein, oder aber für beliebige Werte.
Die Stileigenschaften, die in einem Basisstil definiert sind, sind abgeleitet und werden gelb hinterlegt dargestellt.
|
„Name“ |
Name der Stileigenschaft. Wenn der Name einen Bindestrich enthält, kann der Visualisierungsstil-Editor die Stileigenschaften nach den Begriffen vor dem Bindestrich sortieren und in einer hierarchischen Struktur anzeigen. Ein Name darf mehr als einen Bindestrich enthalten. |
|
„Wert“ |
Wert, ist der Stileigenschaft zugewiesen. |
|
„Typ“ |
Datentyp der Stileigenschaft, aus Auswahlliste gewählt Hinweis: Das ist nur bei bestimmten Stileigenschaften möglich und notwendig, deren Datentyp implizit nicht festgelegt ist. |
|
„Attribut“ |
„hide“: Die zugehörige Stileigenschaft wird in CODESYS in den Auswahllisten nicht aufgelistet. |
|
„Verwendet von“ |
Visualisierungselement, das mit dieser Stileigenschaft konfiguriert werden kann. Kann nicht editiert werden. |
|
Kommentar |
Beispiel: |
|
Doppelklick auf eine Zelle |
Eingabefeld öffnet sich zum Editieren. |
|
[Enft] |
Entfernt die selektierte Zeile |
Registerkarte 'Lokalisierung'
Die Registerkarte ermöglicht die Namen der Stileigenschaften in andere Sprachen zu übersetzten.
|
„Name“ |
Listet die Namen der Stileigenschaften auf, so wie sie in der Registerkarte „Stileigenschaften“ definiert sind. |
|
„<Sprache>“ |
Kennung für Name der Sprache, in die die Stileigenschaftsnamen übersetzt sind, als Sprachcode gemäß ISO 639-1. |
|
Doppelklick auf eine Zelle |
Eingabefeld öffnet sich zum Editieren. |
: Stil ist als unvollständig gekennzeichnet. Er kann somit nur als Basisstil für
andere Stile verwendet werden.
: Stil ist als vollständig gekennzeichnet.